This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:如何降低 SN65HVD3082功耗

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954695/sn65hvd3082e-how-to-decrease-sn65hvd3082-power-consumption

器件型号:SN65HVD3082E

你(们)好

请帮助检查以下信息、传输数据时 RS485的功耗为50mA、您知道如何分辨 SN65HVD3082的功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经总线的电流是多少? (检查 XR7上的压降。) 总线可能短路、或者多个发送器同时处于活动状态。

    DE 设置正确吗? 显示了一条 DE 和 D 的示波器线迹