This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750中的设置

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954057/tps25750-setting-in-tps25750

器件型号:TPS25750

大家好、

 我的客户希望将 TPS25750D 用作电源接收器应用。

1.对于电池电量耗尽的应用、客户如何设置 ADCIN1/2? 上拉至 LDO_3V3或 LDO_1V8或...?

2.客户的产品仅为功率接收器。 它们是否可以使 PP5V 悬空?

感谢你的善意帮助。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    数据表第43页的表9-4显示了如何根据所需的性能来连接 ADCIN 引脚。  

    至于 PP5V、您必须为这些引脚提供有效的5V 电压、即使您仅用作为 VCONN 供电的灌电流器件也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     是的、我们已经看到了这一点。 客户对第5页中的描述感到困惑。

     而且、PD 必须提供 VCONN 电源、尽管它是 PD3.0规格中的拉电流还是灌电流? 还是所有 PD 都必须在 PD 2.0/3.0中提供 VCONN?

     感谢您的回答。

    此致、

    Gary