This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:EEPROM 是可选的还是必须使用?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953376/tusb8041-q1-is-the-eeprom-optional-or-must-be-used

器件型号:TUSB8041-Q1

你(们)好

EEPROM 是可选的还是必须使用? 如果我们不使用 EEPROM、对应用有任何限制? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于 TUSB8041-Q1的正常运行、只要可以使用默认 USB 描述符、EEPROM 就是可选的。 如果需要更改 USB 描述符、则需要 EEPROM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢你的帮助。

    我在8.5.5版的数据表中搜索了四个关键字的描述符、例如器件描述符、您是说描述符就是这些吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    表3中的大多数寄存器。 TUSB8041-Q1寄存器映射将影响 USB 集线器描述符。 有关这些寄存器的更多详细信息、请参阅数据表的完整部分8.5。 以下是客户需要实现 EEPROM 的示例列表。 此列表不包括可通过 GPIO 配置的功能。  

    • 需要更改器件 VID/PID
    • 更改 制造商字符串或自定义序列号
    • 启用 USB 2极性交换
    • 识别不可拆卸端口