This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982BB:TPS6592BB 闪存/GUI

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65982BB, TPS65988DJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/918325/tps65982bb-tps6592bb-flash-gui

器件型号:TPS65982BB
主题中讨论的其他部件:TPS65988TPS65988DJ

大家好、

 我的客户将启动988/TR 项目、我们看到988BB 现在已准备就绪。 988BB 是否需要外部闪存来存储其 FW?  如果是、用于988BB 的工具是什么? 感谢您的回答。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已将此问题分配给相关专家、他们很快会回来处理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请查看以下链接。

    打开 Tapex Creek 模板时、您将看到可配置的982BB 字符串。

    请遵循 Tapex Creek 设计、了解 TPS65982BB 和 TPS65988之间的连接。

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     我无法输入您的链接、也无法看到您的图片。 我认为您要求我在 mySecure 软件中输入 Thunderbolt 器件设计资源、并在988 GUI 中输入开放的 Tapex creek 参考设计对吗?

     我的问题是:tps65982BB 是否需要其自己的 SPI 闪存? 如果是、哪个 GUI 用于982BB 进行构建? 或者982BB 不需要闪存?

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     我能否知道 TPS65988BB 是否需要它自己的 BIN /闪存?

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     我的客户已经有982BB 样片、并将立即组装电路板。 我们知道982BB 是否需要自己的容器吗? 谢谢。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    982BB 需要 FW 才能正常工作。 982BB 可以拥有自己的闪存、也可以在 Tapex Creek Thunderbolt 参考设计中与 TPS65988DJ 共享闪存。

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1.如果客户使用 tapex cheek TBT 参考设计、他们可以离开闪存并使用9's bin/FW 设置其功能。

    2.如果必须单独对982BB 进行编程、GUI 是什么?

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    1.如果客户使用 tapex cheek TBT 参考设计、他们可以离开闪存并使用9's bin/FW 设置其功能。

    2.如果必须单独对982BB 进行编程、GUI 是什么?

    感谢您的快速响应。

    此致、

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    1.如果客户使用 tapex cheek TBT 参考设计、他们可以离开闪存并使用9's bin/FW 设置其功能。

    最好让988DJ 引导982BB、如参考设计中所示。 GUI 工具将为您合并两个二进制文件。  

    2.如果必须单独对982BB 进行编程、GUI 是什么?

    982BB 没有可配置的 GUI。 仅可编程的独立映像。 我建议您不要这样做、因为您使用的是 Thunderbol 参考设计。

    Jacob