This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869器件的 ESD 保护

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915462/dp83869hm-esd-protection-for-dp83869-device

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

我们使用 DP83869将 RGMII 转换为光学接口、在该接口中、我们将 SOP/SON、SIP/SON 与光学接口模块相连。 建议在 这些通道上使用的 ESD 保护器件是什么。

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    我们在光学引脚上提供2.5KV HBM 内部 ESD 保护。 如果这对您的系统来说足够了、那么您可能不需要任何额外的 ESD 保护。 请告诉我。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    以下是对电路板上光纤端口连接的要求

    需要 ESD、IEC 61000-4-2 、4级保护。  

    DP83869器件是否能够处理此问题、或者我们是否应该添加一个额外的器件来提供 ESD 保护

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    我们仅在  铜侧满足 ESD、IEC 61000-4-2、4级保护要求、但不适用于光纤侧。 我可能无法推荐 ESD 器件的确切器件型号、但如果您可以共享所选器件的数据表、我可以在此处从团队那里查看该数据表。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    计划在 SON/SOP、SIN/SIP 线路上使用来自小保险丝的 SP3051。 请查看随附的器件数据表

    此致、

    Sudarshane2e.ti.com/.../Littelfuse_5F00_TVS_5F00_Diode_5F00_Array_5F00_SP3051_5F00_Datasheet.pdf_2D00_777021.pdf

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    ESD 器件看起来不错、因为它具有较低的应负载电容。 我正在与团队核实 ESD 器件是否存在任何已知问题、并将在几天内回来。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vikram。

    谢谢。 我将等待您的反馈

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    我们对所选 ESD 没有任何已知问题、因此您可以继续操作。 但是、该团队提出了一个一般性问题、即 PHY 将连接到系统上的光学收发器、而不是直接连接电缆、那么您是否确实需要此终端的 IEC ESD 等级?  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    很抱歉耽误你的答复。

    唯一的问题是、当我们将光学模块插入将连接到 PHY 收发器的外壳中时。 为了避免 PHY 器件(DP83869)出现任何 ESD 问题、我们希望提供保护

    正如您建议我们选择的 ESD 保护器件正常一样、我将关闭此主题。  

    非常感谢您的反馈

    此致、

    Sudarshan