This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM:不使用变压器直接连接到 Intel i210?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917678/dp83869hm-dp83869hm-connect-directly-to-intel-i210-without-transformers

器件型号:DP83869HM

我是否可以在没有变压器的情况下直接将 DP83869HM 连接到 Intel i210? 这是一个嵌入式系统、因此连接不会暴露在外、并且包含在单个电路板上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    不建议在以太网 PHY 之间直接进行电气连接。 需要进行某种隔离。 基于变压器的隔离是最常见的方法。 您还可以尝试使用电容隔离、方法是在从一个 PHY 到另一个 PHY 的 MDI 线路上添加交流耦合电容器、但您需要执行系统级测试以确保其在您的应用中正常工作。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. DP83869HM 是电流模式还是电压模式 PHY?  我们已经查看了适用于10/100 PHYTER PHY 的 AN-1519、并想知道 DP83869HM 是否需要在无变压器、电容器耦合应用中进行偏置。
    2. 是否可以使用单个变压器而不是单电容器或双变压器来提供所需的隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    DP838669HM 具有电压模式线路驱动器。 您无需在 MDI 引脚上连接偏置电阻器。

    由于这是最常见的用例、因此我们已经描述了双变压器连接。 但是、单个变压器/电容器也可以工作、但我建议您运行自己的系统级测试以确保正常运行。

    此致

    Aniruddha