主题中讨论的其他器件: DP83869
您好!
我尝试使用 DP83869HM 作为 RGMII 到 SGMII 的桥接器(从 ASIC (MAC)到微处理器(MAC))。
我在配置方面遇到了一些问题。 首先、我无法通过自协商使能获得链路状态。
我检查了寄存器 OP_MODE_CODE (0x1DF)并尝试了值0x43和0x03 (RGMII 至 SGMII 或 SGMII 至 RGMII)
我设置差分寄存器、以便在 CLK_OUT 上获得125MHz:reg (0x170)= 0x800和 REG (0xC6)= 0x10。 我在125MHz 时获得了正确的 CLK_OUT。 但我无法在 RX_CLK 上获得125MHz、因为(我想)链路状态已关闭。
因此、我希望在配置方面获得一些帮助、谢谢。
BR、
Julien