Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 您好!
我们在 IO 板中设计了一个 TUSB8041集线器控制器来扩展 USB 端口号。
根据我们的客户用例、他们将一些 USB 外设连接到 TUSB8041的 USB 端口。
但是、他们想知道是否 可以启用或禁用集线器控制器后面的下行 USB 端口。
如果答案是“是”,则客户希望通过软件方法禁用下行 USB 端口?
我看到 TUSB8041控制器中有 I2C (SCL/SDA)信号。 是否应通过 I2C 控制传输禁用 USB 端口?
谢谢
Rick