This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234的输入电容(CANH 或 CANL)

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917043/sn65hvd234-the-input-capacitance-canh-or-canl-of-sn65hvd234

器件型号:SN65HVD234

大家好、

我想知道 SN65HVD234输入电容(CANH 或 CANL)的最坏外壳值。
根据数据表、输入电容的典型值为40pF。
是否有任何容差? 这意味着存在 MAX 值和 MIN 值。
如果您能告诉我该规格、那将会很好。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我之前在实验中测量过这个值时、我看到在室温下、3个单元的设置中最大值为80-85pF。 当我从公式中减去电路板电容时、它更接近50-55pF。  由于这是一个较旧的工程、因此对某些特征描述文件的访问受到限制。 我目前正在尝试在许多器件上查找数据、以便为您找到更好的答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。
    这对我很有帮助。 我正在等待您的进一步数据。

    ℃数据表、该典型值为25 μ A、电压为3.3V。 如果温度升高、该输入电容是否也会增大? 如果存在增加输入电容的条件、请同时告诉我们。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      在使用 SN65HVD234进行设计时、我们需要考虑的最小值和最大值是多少。 这是我们在高速 CAN 总线中使用它时非常关键的信息。

    此致

    Jithu Tharoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、

    器件间的差异很小、根据我在实验中看到的情况、它可能会高达10pF。 您的 CAN 总线的数据速率和总线上的节点数是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric 总线速度为500兆位,CAN 总线节点数可能会因用例而异。 我们非常关注 TI 器件电容,它的容差是独立的,而不是总线的容差。 此致 Jithu Tharoor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithu、

    在该数据速率下、由于存在任何总线电容参数、使用 SN65HVD234时应该没有问题。

    此致、