请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 主题中讨论的其他器件:TCA9406、
您好!
如果我将3.3V 兼容器件与串行器 DS90UB953-Q1搭配使用、是否需要 I2C 总线的电压转换器? 如果不是、为什么 在 DS90UB95x-Q1串行器评估模块(SNLU224A)中使用 TCA9406?
谢谢、此致、
Alphonsa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我将3.3V 兼容器件与串行器 DS90UB953-Q1搭配使用、是否需要 I2C 总线的电压转换器? 如果不是、为什么 在 DS90UB95x-Q1串行器评估模块(SNLU224A)中使用 TCA9406?
谢谢、此致、
Alphonsa
您好、Alphonsa、
您不需要电压转换器。 I2C 总线可配置为1.8V 或3.3V、具体取决于 I2C 引脚。 (例如、将82.5k Ω 电阻器用于 R_HIGH、将102k Ω 电阻器用于 R_LOW 可将 I2C 配置为上拉至3.3V)。 有关更多信息、请参阅953数据表上的表9 (IDX 配置设置)。
EVM 需要电压转换器、因为 IDX 引脚配置为1.8V 上拉电阻、而主处理器需要3.3V 上拉电阻。
谢谢、
Carrie