This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 电压摆幅

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951629/dp83869hm-sgmii-voltage-swing

器件型号:DP83869HM

大家好!

根据 dp83869HM 的数据表、可以将 SGMII 收发器差分电压摆幅设置在0.6-1.27 (第8.5节)之间、但我找不到用于配置电压摆幅的寄存器。 那么、我应该如何将差分电压摆幅设置为800mVp-p?

谢谢、

Kristóf μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristof、您好!

    我正在检查相应的寄存器配置。 我会回来的。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristof、您好!

    感谢您的耐心等待。 在数据库中、我可以发现寄存器<0x00D4][5:3]用于摆幅控制、但我需要花一点时间才能获得869硬件的控制权、从而找出将其编程为接近800mV 所需的位。 您是否可以在结束时尝试并联这些寄存器位以实现800mV?

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristof、您好!

    您是否能够得出适合您设置的0x00D4寄存器设置的结论?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristof、您好!

    由于在最后一项建议之后,我看不到关于这一主题的进一步讨论,所以我认为您的问题已经解决。 我现在要关闭此主题。 您可以再次联系我们以获得任何其他必要的帮助。

    --

    此致、

    Vikram