This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:在 PC 上充电

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952690/tps65987d-charging-on-pc

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

我有一位客户使用  TPS65987D 和 bq25703A 进行 USB-C 电池充电和外部电源操作。   这些器 件使用由我们的软件生成的 TPS65987D 固件上的默认配置固件、该固件存储在外部 SPI 闪存中。   我们的 USB-C 连接还包含 USB-2数据连接。

当插入有效的充电器时、充电工作正常、该充电器可提供12v 3A 或更高电压。  但是、当连接到 PC 进行数据连接时、会出现问题。  有时、产品会来回切换、以关闭 USB-C、然后关闭电池。   该产品的电流消耗类似于12v 1.1A。   因此 PC 无法提供足够的电流。   客户希望它不要尝试充电、如果 USB 无法满足此要求、也不要将其用作电源。    

是一种配置这些芯片中的任一芯片(或两个芯片)以识别 USB-C 拉电流能力不能满足灌电流要求、也不能使用它的方法。  理论上、所有这些信息在 USB-C 通信协议中都是可用的(或可以提供的)。  这将有助于我们避免出现将 其插入充电器或无法提供足够电力的 PC 的问题。

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试为 TPS 器件创建新的项目文件并为每个 PDO 指定所需的最小电流? 例如、如果您不希望接受小于2.5A 的电流、则可以将最小工作电流设为2.5A。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、客户:

    感谢你的答复。  这听起来很有希望。  我已包含配置工具的屏幕截图、其中包含默认灌电流 PDOS。  这是更改给定工作电压的最小电流的正确位置吗?    此页面之外是否需要进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该是更改最小电流的正确位置。

    谢谢、

    Mike Emanuel