This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:SM 总线 I/O 上的内部下拉电阻器的用途是什么

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951925/tusb8042a-what-are-the-internal-pull-down-resistors-on-sm-bus-i-o-for

器件型号:TUSB8042A

Hallo、

有人能向我解释一下吗? 为什么开漏网中的下拉电阻器?

此致

Holger Schwär

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、您好!

    是否可以重新连接照片?  我无法分辨您所讨论的引脚是什么?

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我´m 的是引脚38和37。

    请注意

    Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    集线器配置引脚上的内部上拉/下拉仅在上电复位后的采样期间启用。 SDA/SCL 上的下拉电阻有助于集线器确定是否连接了 EEPROM。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo JMMN、

    问题是复位后下拉电阻器仍然有效。 但集线器工作正常。 可能是配置问题? 我想通过 I2C 访问 TUSB8042A、因为 TUSB8042A 是从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、正确的是、这些器件在上电复位后使 SDA/SCL 下拉电阻器保持启用状态、其他配置引脚被释放。  要使用 I2C 接口、您将需要强大的外部上拉电阻器、1K-2K。  如果您希望通过 I2C 主机作为 I2C 器件访问集线器、SMBUSz 应被拉低。  请注意、在 I2C 主机将集线器寄存器中的 cfgActive 位置位以退出配置模式之前、集线器在 SMBus 模式下不会作为集线器连接。

    此致、

    JMMN