This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:如果一个端口处于 CarPlay 模式、另一个端口是否正常工作?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952460/tusb8041-q1-if-one-port-is-in-carplay-mode-does-another-port-work-normally

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

你(们)好

如果一个端口处于 CarPlay 模式、另一个端口是否仍然正常工作? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TUSB8041不支持 CarPlay 或角色交换。  端口1-4始终保持在下行模式。

    此致、

    JMMN