This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于光纤的自举引脚配置

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951636/dp83869hm-boot-strap-pin-configuration-for-fiber

器件型号:DP83869HM

大家好、我在 DP86869的数据表第44页上看到配置为光纤模式。

我了解设置 PHY 地址的引导加载引脚 RX_0和 RX_1。

对于 RGMII 至1000-Base-X、[RX_D2、RX_D3、JTAG_TDO/GPI_1]设置为[0、0、1]

LED_0为0表示自协商打开

LED_1为1、用于将引脚24配置为信号检测引脚

我的问题是如何处理 RX_CTRL、RX_CLK 和 LED_2。

有人可以帮帮我吗?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您可以将其保持浮动。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你