This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PPS 支持

Guru**** 2612915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941816/tps65987d-pps-support

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988

您好!

我希望您确认如何使用 TPS65987D 发送 APDO。

因为、根据 TPS65987D 的 TRM、该器件似乎支持 PPS。

为了首先确认上述内容、我使用 TPS65987D EVM (TPS65987D 设置为 DFP/Source)确认了默认值0x42。  应用定制工具。

由于默认值分配为"不支持"、因此我更改了寄存器值、如下所示(0x41a -> 0x80041a)。

下面是 PD 分析仪上的对比数据 b/w "不支持"和"支持"设置。

Source_CAP 消息似乎没有差异。

我希望"PDO"将更改为"APDO"、但两者 都是 PDO。

设置为支持 PPS 是否有错误?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题分配给相关专家、他们很快会回来处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我发送您的状态信息?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi、

    对拖延表示歉意。

    TPS65987D 无法支持 PPS。  

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajith-San、

    感谢你的答复。

    问题1.

    如果此设备不支持 PPS,以下寄存器有什么用途?

    Q2、

    我了解 PD3.0的新功能如下。

    * PPS

    * FRS

    * C-AUTH

    *电源规则

    如何支持 FRS (快速角色交换)和 C-AUTH 功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi-San、

    问题1. 该寄存器为 PPS 功能保留、但该功能不可用。 我已经启动了在文档中进行更正的过程。 感谢您指出此文档错误。  

    问题2. TPS65988/87可支持 FRS。 不支持 C-AUTH。

    谢谢
    普拉吉斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajith-San、

    感谢你的答复。

    明白。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi-San、

    欢迎您的到来:)

    谢谢

    普拉吉斯