主题中讨论的其他器件:SN65LVDS100EVM
尊敬的 TI - Team、
我们正在为长度约为20m 的卡车设计 ADAS 项目,我们使用串行器 DS90UB913进行摄像头设置,输出是 LVDS 同轴电缆,我们需要一个合适的解串器和中继器设置,它可以提高远距离(20m)的信号 LVDS 信号。
建议在串行器和解串器之间使用何种设置或中继器、以实现远距离(20m ~ 30m) LVDS 通信。
谢谢、此致
Shyam Prasad
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI - Team、
我们正在为长度约为20m 的卡车设计 ADAS 项目,我们使用串行器 DS90UB913进行摄像头设置,输出是 LVDS 同轴电缆,我们需要一个合适的解串器和中继器设置,它可以提高远距离(20m)的信号 LVDS 信号。
建议在串行器和解串器之间使用何种设置或中继器、以实现远距离(20m ~ 30m) LVDS 通信。
谢谢、此致
Shyam Prasad
Prasad、您好!
913A/934基于双向通信、可通过同轴电缆传输一些控制信号。 所以:
1.如果选择均衡器,它只能传输正向通道信号,则无法通过 i2c 控制或访问913a。 为此、您需要通过本地设置913a 工作模式
2.您还可以拥有913a -> 934和913a -> 934 解决方案,在这里,您可以使用934/913a 作为中继器,通过2x10m 电缆长度传输信号。
BTW、您的 PCLK 频率是多少? 通常、PCLK 频率较低。 最可靠的链路。
此致、
Steven
您好 Steven,
感谢您的回复, 但我们根据您的回复还有几个问题。
DS90UB954解串器是否适合913a 串行器。
2.我们最初考虑使用一个用作中继器的解串器和串行器板,您是否建议在一个板中包含解串器和串行器的任何合适的评估板,我们可以将其作为中继器放置在中间。
3.在浏览 TI 门户时,我遇到了一个评估板 SN65LVDS100EVM,我认为它可以用作中继器,可以为长线通信提高 LVDS 信号,如果它能为我们的应用提供帮助,我会提出建议。 请找到以下相同链接。
https://www.ti.com/tool/SN65LVDS100EVM#0
请给出建议。
谢谢、此致
Shyam Prasad
Prasad、
请查看以下备注。
1.是的,954可以与913A/933配对
很抱歉、我们有一个934/933组合板
如上所述、SN65LVD 是数字控制的均衡器、只能支持单方向。 如果您使用此器件、则需要检查带宽是否超过您的线速(取决于 PCLK 频率)、而且单方向无法传输需要双向的控制信号。 此外、您还需要使913a 在正确的模式(RAW10或 RAW12)下工作
请看,
Steven