This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539的未使用输入端口是否需要添加上拉电阻器?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951337/tca9539-do-unused-input-ports-of-tca9539-need-to-add-pull-up-resistors

器件型号:TCA9539

我发现 TCA9539移除了内部 I/O 上拉电阻器、因此未使用的输入端口是否需要外部上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果设计中有未使用的引脚 P00-P17、我建议使用上拉(或根据需要使用下拉)。 使输入引脚悬空会导致毫无意义的 INT 信号、因为器件会始终如一地检测状态变化。

    如果由于某种原因而无法实现这一点、软件/替代解决方案是在启动时将这些引脚设置为输出、但这可能会降低稳健性、还可能会增加器件的电流消耗。 请注意、P 端口在启动或复位后默认配置为输入。

    A0、A1和 RESET 等数字输入绝不应悬空。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的