This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供设计建议以替换 PI3USB14-Alex

Guru**** 1158700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/951019/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-pi3usb14-alex

主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253

您好、先生、

 

我的客户希望设计 PI3USB14-Alex。

请就此提供建议吗?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    SN74CB3Q3253 可能是此处的最佳选择。 它几乎是 P2P、但有额外的使能引脚(共2个)、而 P13只有一个。 如果您希望使用1使能端控制两个通道、可以将它们连接在一起。 SN74CB3Q3253具有低 R-on 和 C-on、有助于在开关上保持信号完整性。 还支持断电保护、在  没有 Vcc 的情况下、可将高达5.5V 的信号施加到信号路径。
    请告诉我这是否可行、以及您是否有其他有关这方面的问题。

    谢谢、
    Rami