This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982BB:TPS65982BB 状态问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982BBEVM, TPS65982BB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949071/tps65982bb-tps65982bb-status-question

器件型号:TPS65982BB

你(们)好

在下面、您会就我客户的 TPS65982BBEVM 状态问题提供建议吗?

我被要求确认状态日志与之前 Jacob - San 发送给他的日志的区别

  用户6280070、他询问了 E2E 下的问题。

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/914716/3452499#3452499

 

他通过 I2C 试用了 TPS65982BBEVM 启动、但最终成功、即使不稳定也是如此。

他发现了对数差异。

他在下面做了

1、在 NO 3中将 SPI_MISO 短接。 dip s'1.

2、I2C 先读、如果有 ACK、则成功、否则失败。 我不理解 ACK 的存在和不存在之间的区别。 时序是否相关?

‘I2C 通信成功后,我通过 I2C 检查了 Ti82BB 的状态,并返回“APP”。 在 Jacob 的‘中,它是‘boot’(启动)和 PTCH’(PTCH),因此存在差异。

4.使用 PTCx 命令执行 I2C 传输、当传输完成后、它将成为引导。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是 I2C 引导为何不稳定?

    事实上、您在收到 NAK 后继续写入 PD 控制器。 接收到 ACK 表示 TPS65982BB 已通电并准备就绪、但如果您在器件通电之前向 TPS65982BB 写入数据、则会收到一个 NAK

    建议找出在某些情况下它 ACK 的根本原因、而在其他情况下则是 NAK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam-San

    感谢你的建议。

    TI 支持团队告知配置引脚连接建议 H6和 H8都应接地。

    因此、客户可以稳定启动。

    请关闭此主题。

    谢谢

    此致、

    Shidara