请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 主题中讨论的其他器件:TIDA-050012、
大家好、
客户对定制工具有一些疑问。
他们想知道如何配置 PWM 驱动器(GPIO14、15)
打开 TIDA-050012模板文件时、可以看到 HW 控制寄存器(0x6b)选项卡。
但是、当您打开其他模板文件时、您无法看到此类选项卡。
那么、您能告诉我在使用 TPS65988时如何配置0x6b 吗?
此致、
Takuya