Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
大家好、
我的客户将在其产品中串联3个 TUSB8041。
主机和第一个 TUSB8041通过 USB3.0连接、第一个 TUSB8041和第二个 TUSB8041也通过 USB3.0连接、第二个 TUSB8041和第三个 TUSB8041通过 USB2.0连接。 因此、最后一个连接没有 SuperSpeed 线路。
我阅读常见问题解答并了解上行超高速连接、POLLING.LFPS 超时(360ms)和 dsportEcr_en 位=0是进入下行合规性测试模式所必需的。
这是否意味着第三个 TUSB8041无法进入合规性测试模式?
需要"SetPortFeature (PORT_LINK_STATE)=合规性模式"命令?
此外、是否有任何方法可以了解器件是否进入合规性测试模式?
请给我您的爱。
此致、