This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:与 TRS3232的通信失败

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, MAX3222E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163936/trs3232-communication-failure-with-trs3232

器件型号:TRS3232
主题中讨论的其他器件: MAX3222E
我们使用3.3V 工作电压的 IC TRS3232IPWR 进行 RS232通信, 下面是我们所面临的设计细节和问题:
  • IC  TRS32IPWR 用于器件1和器件2 RS232端口
  • Y 电缆用于从 PC 到 器件2和 器件1到器件2进行通信
面临的问题:
  • PC 与设备2之间的通信故障:PC 开始传输时,应在调制解调器的 IC Rx 和仪表的 IC Tx 引脚上接收信号,并由于此通信故障而发生。 在这里、我们可以看到来自 PC 端和仪表 IC Tx 引脚的传输信号相互冲突、这样有效信号在调制解调器 IC Rx 引脚上就不会接收。
观察结果:  
  • 当设备  2的 PC 连接失败时,RS232信号(PC TX)的电压电平为-5.6至1V,调制解调器 IC Rx 引脚上未接收到有效信号
  • 在这里、当我将器件1上的 IC 从 TRS3232IPWR 更改为  TRS232EIDR (5V 电源) 时、通信成功建立、有效信号电平为-5.6至+5.6V、调制解调器以相同的电压电平响应
  • 通信期间、到 IC TRS3232的3.3V 电源正常、电源中未观察到压降  
查询:
  • 请说明与 IC  TRS3232IPWR 通信失败的可能原因  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个有源发送器将相互配合使用;只有当其中一个发送器的驱动强度比另一个发送器高得多时、您才能获得有效信号。

    为了使 Y 型电缆正常工作、您需要在空闲时进入高阻抗状态的发送器、例如 MAX3222E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复