This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:在 iProduct 信息中添加了产品字符串寄存器引用

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040A, TUSB8042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163401/tusb8042-product-string-registers-refrect-in-iproduct-information

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件:TUSB8040A

尊敬的团队:

我的客户使用了 TUSB8040A、但现在是 NRND。 然后、他们正在考虑从 TUSB8040A 更改为 TUSB8042、并且他们现在正在检查 TUSB8042的数据表。
他们对该寄存器有疑问。

Q1: TUSB8042的以下寄存器(产品字符串寄存器)中设置的字符串是否同时反映在 USB SuperSpeed 集线器和 USB 2.0集线器的"iProduct"信息中?
    或者它是否仅反映在集线器上的“iProduct”信息中,就像序列号寄存器一样?

在 TUSB8040A 上、寄存器设置的字符串反映在 USB SuperSpeed 集线器和 USB 2.0集线器"iProduct"信息中。

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希:

      它也反映在  TUSB8042的 USB SuperSpeed 集线器和 USB 2.0集线器"iProduct"信息中。

    寄存器

    Brian