This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SN65DP141:无法看到此器件型号的从器件地址

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944378/compiler-sn65dp141-not-able-to-see-the-slave-address-of-this-part-number

器件型号:SN65DP141

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们使用的是 TI SN65DP141 (从器件地址为0x07和0x06)器件型号 DP 转接驱动器。 我们采用 Nvidia TX2 DP 显示屏进行设计、工作正常、但无法在 I2C 端口0中看到 I2C 从器件地址。 无法在  make menuconfig 中找到 SN65DP141驱动程序。  

请帮我解决这个问题。

我的目标是查看 I2cdetect -y -r 0中的器件保留(UU)。 我是否需要添加 DTS? 如果是、请提供 DTS 格式。

请确认 SN65DP141的从器件地址。

谢谢、

Parashuram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parashuram

    这似乎是一张双工票、请参阅我的答复

    谢谢

    David