This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:VBUS 电压

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944329/tusb4020bi-vbus-voltage

器件型号:TUSB4020BI

我正在使用 tusb4020进行设计、我想知道 USB_ VBUS 引脚、使用3.3V 而不是5V 来进行设计、调整分压器电阻、无论是否只需要 VBUS 引脚满足-0.3V ~ 1.4V 的要求? 还是必须使用5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    您可以将90.9K 电阻调整为56K 或类似的值、以使用3.3V 电压源驱动 USB_VBUS。

    请注意、USB_VBUS 是活动的主机检测输入、未连接主机时不应保持高电平。

    此致、

    JMMN