This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无法使用外部电源在以太网芯片中将 TAP 居中

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948377/dp83822i-can-t-use-the-external-power-to-center-tap-in-ethernet-chip

器件型号:DP83822I

我们使用的是以太网芯片的"DP83822",并将1.8V 外部电源(LDO 稳压器)用作我们设计中以太网芯片的中心抽头。

但是、我们的现场存在 LDO 稳压器(1.8V)损坏问题。

我们无法将内部电源应用于我们设计中以太网芯片的中心抽头。

 

 

我想知道为什么不能将外部电源用于以太网芯片的中心抽头?

如果我们使用1.8V 外部电源为中心抽头供电、这会带来什么风险?

如果您有内部电路或详细方框图、可以分享吗?

内部结构是否如下所示?

(见附件)e2e.ti.com/.../DP83822I.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您必须使用外部电源为以太网芯片的中心抽头供电。 您只需确保电压与 AVD 相同、否则可能会遇到一些问题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢你的帮助。

    我想获得更详细的技术信息以找出根本原因。
    您能否为我提供 DP83822中 RD+、RD-、TD-、TD+的内部电路或详细方框图?

    就像你说的那样,“否则你可能会遇到一些问题。”
    有什么问题?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    RD 和 TD 由 AVD 轨以电气方式供电。 如果中心抽头的输入功率与 AVD 轨的值不同、则问题是电路的两个密切相关的部分由两个不同的轨供电、因为这可能是过压或欠压。 您的设计遇到了哪种类型的问题?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、
    我们使用的是以太网芯片的"DP83822",并将1.8V 外部电源(LDO 稳压器)用作我们设计中以太网芯片的中心抽头。
    但是、我们的现场存在 LDO 稳压器(1.8V)损坏问题。

    下面是我们产品的外部 LDO 连接电路。
    我们应该重现 LDO 损坏的相同症状。
    您能否向我提供重新制定信息或详细的方框图、以太网的工作原理?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您是否使用相同的电源为 AVD 供电? 图33中引用的每个"3.3V 或1.8V 电源"实例都应连接到 AVD。 如果不是相同的电源、上电顺序是什么?

    [引用 user="Lee Jaejin1"]您能否向我提供重新制定信息或详细的方框图、以太网操作原理?

    我不确定你在这里要求什么。

    此致、

    Gerome