This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:I2C

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949284/hd3ss3220-i2c

器件型号:HD3SS3220

大家好 、

客户使用的平台、I2C 资源已占用、并且没有可用的 I2C。 数据表8.1的应用信息部分提到、I2C 的使用是可选的、但强烈建议使用。 我想知道 I2C 的功能、或者如果 I2C 未连接、会丢失哪些功能? 因此、我可以更好地支持客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    建议 I2C 更详细地了解连接到 Type-C 端口的内容。 这与检测音频附件和调试附件更相关。 此外、如果没有 I2C、下面列出的一些其他特性也会丢失:

    • 有源电容 E 检测
    • DRP 占空比控制
    • 禁用 UFP 附件支持
      • 对于合规性测试非常重要

    • 选择 Try.SRC 或 Try.SNK。