This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810 IN1&Amp;IN2和 AUX 应用问题。

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/942852/tps25810-tps25810-in1-in2-and-aux-application-question

器件型号:TPS25810

大家好、

请您对如下所示的问题发表评论:

1. AUX 可以连接3.3V 电源轨还是只能连接5V 电源轨?

2.如果在没有设备连接的情况下 TPS25810甚至连入 IN1&IN2&AUX 的电源都不能禁用输出电源,您能帮您再次检查一下吗?

由于这个器件已经在 VBUS 上集成了一个 MOSFET、这意味着芯片本身能够控制 VBUS 的输出吗? 无需关闭 IN1和 IN2即可实现节能管理。

4.如果 AUX 为 CC1和 CC2供电、则整个 AUX 的电流是多少?

 B.R.

 Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    辅助电源支持的最小电压为2.9V、最大电压为5.5V。 它将能够支持3.3V 电压轨。  

    2.如果器件没有在 CC 线路上检测到任何内容、它将不提供输出功率。 查看数据表中的表2、了解有关 TPS25810提供输出功率的情况的更多信息。  

    IN1和 IN2具有单独的功能。  IN1通过内部功率 FET 连接到 OUT、并为 Type-C 充电电流供电。 IN2是 VCONN 的电源、直接连接其输入端的 VCONN 电源开关和输出端的 CC1或 CC2。 AUX 或辅助输入电源为芯片供电。  有关 IN1、IN2和 AUX 的更多信息、请查看7.3.3.1。  

    4. AUX 为芯片供电。 IN2为 CC 引脚供电。 CC 引脚上的电流取决于电缆是否为 VCONN 供电。 为 VCONN 供电时、最大电流为250mA。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的回复,我想知道 IN1和 IN2是否已关闭,AUX 是否连接到 CC1和 CC2并提供 CC1和 CC2? 谢谢!

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    CC1和 CC2被连接并由 IN2供电。  

    此致、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:  

    这意味着当 IN1和 IN2断电时、AUX 无法连接到 CC1和 CC2。 因此、AUX 主要用于保持器件唤醒。 但无法用于检测负载? 非常感谢!

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    正确。 AUX 用于为芯片供电。 TPS25810使用 CC 线路来检测负载。 CC 线路查找显示的 Rd、以了解负载连接的时间。  

    TPS25810具有两个引脚 CC1和 CC2、用于检测端口的连接并解决电缆方向问题。 这些引脚还用于建立到有效 UFP 的电流广播、配置 VCONN 以及检测调试或音频适配器附件。


    此致、

    Emma