This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:如果是静音模式、则会加载 CAN 总线

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051-Q1, TCAN1044-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948285/tcan1051-q1-if-silent-mode-loading-the-can-bus

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044-Q1

你(们)好

我们使用的是 TCAN1051Q 汽车版、该版本具有静音模式开关、可禁用发送器部件。

芯片特性的一部分是它的差分输入电容和电阻、另外根据数据表、CANH + CANL 为"Z"、并且接收器仍在运行尚不清楚这是什么状态电容和电阻以及收发器在哪里加载总线。

如果在静音模式下收发器仍加载总线、您能清楚地知道吗? 如果是、差分输入电容、电阻(CANH、CANL 到 GND)是多少。

是否有任何 CAN 接收器仅作为常规收发器不加载总线。

提前感谢。

体层器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    收发器产生的容性和电阻性负载在很大程度上是接收器电路和封装寄生效应的结果。 由于这些固有的寄生效应、信号线上的任何接收或传感器件都会对系统产生一些负载。 具体来说、对于 TCAN1051-Q1、当器件处于仅禁用驱动器的静默模式时(将与隐性电平负载非常相似-两种状态均为高阻抗状态)、我不希望该负载发生显著变化。 这是因为开关模式不会改变接收器状态、也不会影响封装寄生效应。   

    我不知道任何专用 CAN 接收器、因此我认为排除此类收发器的发送器部分没有太大的优势。 此类解决方案可以使用具有静音功能的典型 CAN 收发器、或者只需将 TX 线保持未使用状态。  

    如果您的设计中需要考虑总线负载、您可以考虑使用具有较低额定总线负载的收发器(使 TX 线路未使用、可用作专用接收器来代替静音模式)、从而减少外部负载源、例如使用低电容 TVS 二极管、 或整合节点、以减少总线长度或总线上的器件总数。

    希望这些信息能有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric Hi、
    感谢您的快速回复。

    根据您的答案、总线线路上的最大 ECU 数量与特定数据速率下的收发器负载电容之间似乎存在直接连接。 我们知道、根据11898-2:2016标准、总线上的最大 ECU 为32、速率为1Mbps。

    电容较低的 TCAN1044Q (Cin 和 Cdiff)还有助于在最大速率为1Mbps 时在相同条件下在总线上加载最大 ECU 数量?  

    谢谢、

    体层器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    限制 CAN 总线上最大数据速率和可实现的节点数的因素有多种。 为简单起见、让我们考虑总线电容。 总线电容将从电缆、保护电路、PCB 布线或背板以及 CAN 收发器等源添加到 CAN 总线。 信号线的电容越大、每个位转换就越慢。 这限制了系统的最大数据速率。 随着总线中添加更多节点和 CAN 收发器(从而增加电容)、这种数据速率将受到的限制越大。 ISO 11898-2:2016指定32个节点的速率为1Mbps。 如果我们进行概括、我们可以假设如果节点少于32个、那么我们可以实现快于1Mbps 的速度、 如果我们有32个以上的节点、我们将被限制在1Mbps 以下(请注意、这里还有许多其他因素、因此这里的数字非常依赖于系统、我只想强调这一特定趋势)。 由于电容也可以从其他来源添加、因此可以通过从其他地方减少电容来增加允许的节点数量、例如缩短电缆长度。  

    使用具有较小容性负载的收发器将允许在容性限制发挥作用之前向总线添加更多节点。 考虑到这一点、与 TCAN1051-Q1相比、使用 TCAN1044-Q1可实现每条总线更多节点。 由于 CAN 收发器控制器侧的一切都不会给总线带来额外的负载、因此我们只需要考虑存在的收发器数量及其负载。  

    请记住、总线电容只是限制可实现数据速率的一个因素。 在选择运营数据速率时、每个系统都有独特的特点需要考虑。 如果您的系统只有大量节点、并且在其他方面很简单(良好端接、短接/无接线头、短总线总长度、低寄生保护封装)、那么您在32个节点的情况下达到1Mbps 速率时不会出现任何问题。   

    这种反应比我希望的要多一些,所以请告诉我是否有任何不清楚的地方。  

    此致、
    Eric