This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:可使用 SN65DP141补偿多少 dB

Guru**** 2586395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948660/sn65dp141-how-much-db-could-be-compensate-of-using-sn65dp141

器件型号:SN65DP141

团队、

下面是我们的使用方案。 我们希望使用 SNDP141转接驱动器来增强 eDP 信号。 您能否告诉我们 、使用 SN65DP14可以补偿多少 dB (线束的十倍频)?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    DP141是一款线性转接驱动器、因此它只能补偿70cm 线束。 DP141在6GHz 时提供15dB 模拟均衡。

    谢谢

    David