This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:RS485接口中外部偏置的优势

Guru**** 2943560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/947216/sn65hvd3082e-the-benefit-of-external-biasing-in-rs485-interface

器件型号:SN65HVD3082E

大家好、

 

根据高精度实验室中的 RS485培训视频,可以说“即使收发器都具有失效防护偏置,我也应该提供外部偏置吗? 如果使用外部偏置,接收器可能会看到额外的抗噪性能。”

  1. 为什么外部偏置通过内部失效防护偏置来提高抗噪性能?

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏的情况下、正向阈值为 –10mV。 µA 负载为60 Ω、167 μ A 的电流将能够从0V 上升到阈值、并将总线翻转至另一种状态。

    使用外部偏置时、空闲总线不会处于0V、开关需要更大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    另一点是当总线短路、空闲或开路时、差分总线电压为0V。 如果收发器的阈值为-200mV 至200mV、则接收器输出未定、并且 MCU 可能会因 帧起始而错误触发。  为了 避免这种情况、内部失效防护电路将 VIH 移动到0V 以下。  除此之外、外部失效防护将使总线电压变为正电压、从而使接收器 不太可能因噪声产生意外信号。

    此致、

    Hao