This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:低温运行

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/946838/dp83869hm-low-temperature-operation

器件型号:DP83869HM

团队好、我们是否已针对此场景完成信息或测试。 数据表上的商店建议的低温贮存温度为-40°C。 但是、我们要再次确认以-55摄氏度启动器件并将其滑至-40摄氏度以便运行的效果。  

提前感谢您的意见。  

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    该器件未对该温度进行特性描述、因此我们无法保证器件在这些条件下的性能。

    谢谢、

    Nikhil