请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65983B 尊敬的 TI:
我计划根据 TIDA-03027的设计来设计电路板、似乎 TIDA-03027的原理图不再可用。
您是否可以建议使用其他任何 EVM 来替代 TIDA-03027? 需要 USB 3.0集线器和 DP 输出(或 HDMI)。
最棒的
WOOJUN
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我计划根据 TIDA-03027的设计来设计电路板、似乎 TIDA-03027的原理图不再可用。
您是否可以建议使用其他任何 EVM 来替代 TIDA-03027? 需要 USB 3.0集线器和 DP 输出(或 HDMI)。
最棒的
WOOJUN
您好、Woodun、
当然、我能够找到 BOM 并在下面提供。
e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_03027A_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.pdf
谢谢、
哈里