This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:USB 线路中断

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/941091/hd3ss3220-interruption-of-the-usb-lines

器件型号:HD3SS3220

尊敬的团队:

根据数据表、ENn_MUX 上的高电平会导致 MUX 关断。
断开所有 USB 线路的关断连接是否可靠、TXP、TXN、RXP 和 RXN 是否处于高阻抗状态?

谢谢你。

此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    如果 ENn_MUX 被保持在高电平、高速多路复用器将被禁用并且 USB 3线路将为高阻抗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的帮助!

    此致、

    Daniel