This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810:IEC/EN 61000-4-4 2kV 测试失败

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939338/tps25810-tps25810-iec-en-61000-4-4-2kv-test-is-fail

器件型号:TPS25810

各位专家、您好!

我的客户正在  其工业 PC 应用中使用我们的 TPS25810。 它们在 用于  IEC/EN 61000-4-4 2kV 测试的 TPS25810上面临 ESD 故障问题。 我是否可以知道是否有任何方法可以提高 ESD 性能、或者我们只能在这种情况下放置 ESD? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    您是否有任何测试失败的数据?

    IEC 性能是一个系统级结果、与布局极其相关、因此调试问题的最佳方法是查看 TPS25810及之前的电路布局和原理图。

    您的客户是否能够共享相关电路的布局和原理图以供审核?

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我将通过邮件向您发送原理图和布局、请帮助您进行仔细检查。 由于该项目是 PVT、只有一个机会进行修订、因此这种情况有点紧急。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ann Lien、

    我已经提供了您发送的原理图和布局的回顾。

    让我们保持此 E2E 打开状态、直到完成所有调试。

    此致、

    卡盘