This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJ:通过 QC 4.0进行 PD 协商

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945254/tps65988dj-pd-negotiation-with-qc-4-0

器件型号:TPS65988DJ
主题中讨论的其他器件:TPS65988

您好!

我正在研发使用 TPS65988 PD 控制器的产品。 我可以将其连接到 Qualcomm Quick Charge 4.0支持的设备、以便为设备充电、反之亦然?

提到 QC 4.0与 USB PD 向后兼容。 在这种情况下、QC 4.0端口是否支持来自 TPS65988的电源角色交换请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baghiya、  

    如果 QC4远端器件能够支持 PD 协议、则应与88DDH (包括 PR_Swap 在内的 PD 功能)搭配使用。 我从未测试过这种情况。 如果您遇到任何问题、请告诉我。   

    谢谢
    普拉吉斯