This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:应用程序自定义工具- PD 状态机跟踪-下载

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940177/tps65988-application-customization-tool---pd-state-machine-trace---download

器件型号:TPS65988

您好!

您是否有任何应用手册来了解我可以从应用程序自定义工具下载的 PD 状态机跟踪内容?

  1. 端口0/1
  2. VBUS / PD /协议/ Type-C / BC 1.2 / INT
  3. 地址或数据0xxx
  4. PD 命令

例如:

  1   2   3.          4.

端口0 PD 0x36 = PEState_PRS_Send_PR_Swap

此致

维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitaliy、

    FW 跟踪仅供内部使用。 没有适用于这种情况的应用手册。  

    谢谢
    普拉吉斯