This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 链路未启动

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939760/dp83869hm-phy-link-is-not-up

器件型号:DP83869HM

尊敬的先生:

我在我们的定制设计板之一中使用 DP83869HM PHY IC。 PHY 配置为铜介质转换器模式和10/100Mbps 自动协商速度。当我将铜缆端口连接到 PC 时、链路未启动。 什么可能是问题?

我已经检查了以下内容并发现正常。

  1. 内核和 IO 电源

  2. XI 和 XO 引脚上的25MHz 时钟

  3. 时钟 输出引脚处的时钟  

  4. 自举配置


感谢您的建议。



此致、

Mani Selavm P



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    为了将 PHY 配置为自动协商模式、LED_1和 LED_2 自举引脚与 GND 相连、如下图所示、以便在处将自举值设置为"0"

    加电。  在此配置中、PHY 链路未启动。

    由于这些引脚具有内部周下拉电阻、因此移除了 R41、R42并再次进行测试、发现 PHY 链路已建立。  

    我是否应该知道为什么 PHY 链路不在上述配置中?

    此致、

    Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果该数字不可见、请在此处浏览附件。

    Mani Selvam P

    e2e.ti.com/.../LED1_5F00_2-Config.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下寄存器了解 phy (启动后)的状态:reg 。 这将帮助您了解哪个引导模式 phy 具有引导功能。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Vikram。

    此致、

    Mani Selvam P