This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速线路的短路保护(例如:HDMI)

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPD2S300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937457/short-circuit-protection-for-high-speed-line-example-hdmi

我们知道、在高速线路上、只需添加 ESD 二极管即可保护 ESD 事件。

高速线路的短路保护呢?

 

问题:

Q1:是否需要增加保护电路以保护高速线路的短路保护? (例如:保护 VBUS 对信号线短路。)

问题2:如果不需要添加短路保护电路,这是否意味着短路保护只能由硬件结构保护?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于系统和对系统短路的风险。 TI 的解决方案可防止 VBUS 短路、包括在某些线路上也提供 ESD 保护的 TPD6S300、TPD2S300、如果 D+/-和 CC 线路上要求 VBUS 短路、这将是一个不错的选择。 但是、对于超高速线路、添加短路保护会影响带宽、因此大多数系统不会为这些线路添加短路保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBI、

    谢谢。 这很有帮助。