Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TPS65400
主题中讨论的其他器件: TPS65400
TCA9548A:多路复用器通道选择问题/ TCA9548A:I2C 多路复用问题
注意:电路板1包含 i2c 主器件和 i2c 多路复用器(TCA9548a–0x77)、添加了 TCA9548a–0x70评估卡以调试初始多路复用通道不切换问题
随附:原理图、设置图、示波器捕获
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TPS65400
TCA9548A:多路复用器通道选择问题/ TCA9548A:I2C 多路复用问题
注意:电路板1包含 i2c 主器件和 i2c 多路复用器(TCA9548a–0x77)、添加了 TCA9548a–0x70评估卡以调试初始多路复用通道不切换问题
随附:原理图、设置图、示波器捕获
您好、Bobby、
感谢回复快速回复和预期范围模式的链接。 让我浏览链接并根据需要发出 i2c 命令。 由于这是锁定情况、因此需要花费很少的时间。 同时、我将原理图和捕获作为 zip 文件附加。
如果您可以在特定方向进行指导、那将会很好
e2e.ti.com/.../ftdi_5F00_i2cmux_5F00_pmic.zip
谢谢、
Manikandan
'是否有任何时间限制以发出停止条件、并且 SCX 将在 PMIC 上的有效停止条件下切换'
我们器件的状态机没有内部时钟/振荡器、因此它实际上不知道时间。 它正在寻找一个特定的边沿、也就是说、当数据线为低电平时、时钟上升、然后不久后数据上升。
"是否可以仅专注于实现 正确的"停机"条件"
在一个有效的权利之后、是的。
请注意、我们需要一个有效的写入事务、后跟一个停止条件。 如果尝试重复启动、然后执行读取和停止条件、则通道可能无法启用。
下面、我在另一篇文章中进行了详细介绍、其中我尝试从 FTDI 软件狗重新创建停止条件、并展示了通过在释放时钟信号时进行修改、即使在200ms 的延迟后、我也能够正确启用另一个通道。
-Bobby