主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125
您好!
我正在开发使用此部件的 PCBA。 它连接在 TFB4711和 ATSAMA5D27C CPU 之间。 CPU 上使用了所有 UART 端口、因此我想将 TIR1000与 CPU 的调试 UART 端口共享。 调试 UART 端口被连接至除了用于 R & D 的测试夹具之外的任何其它器件。 因此、利用该端口进行产品中的 IR 工作是有道理的。
那么问题是、当芯片保持复位时、U-TXD 和 U-RXD 线是否为三态? 也就是说、当这个芯片出现时、我希望调试端口可用。
如果需要机械权变措施、我已经放置了零欧姆电阻器来将该 UART 与 TIR1000隔离。 我甚至可以使用三态缓冲器芯片、但我希望将器件数量保持在最低水平、并且占用空间非常小。 当我们不需要三态缓冲器时、没有任何点。 数据表中确实说明了这些引脚在复位时的行为、芯片中的状态机除外。
此致、
David