This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:电源电压

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912369/thvd2410-supply-voltage

器件型号:THVD2410

此部件 的额定工作电压为3.3V 和5V;建议工作电压介于3V 和5.5V 之间。

基于此、只要在负载变化时器件保持在3V 至5.5V 范围内、是否可以为该器件提供非稳定电源?

或者、电源是否应该在一个值附近保持合理稳定(即、实际上是3.3或5 V +/- 5-10%)?

应用是隔离式的、因此合同设计公司希望为收发器节省稳定的隔离式电源的成本。

在隔离的情况 下、RX 线为光耦合器的 LED 供电、因此它不需要为接收逻辑尊重非常严格的高电压和低电压电平。 相反、TX 和 DE 线路由光耦合器的输出(光晶体管)部分驱动、因此在这种情况下、它们也与驱动逻辑的特定高电压和低电压电平去耦。

但是、我仍然担心、如果由非稳定电源供电、部件无法按照规格运行、甚至出现故障。

是否可以定义合理允许可靠器件运行的"最低供应质量"要求?

注意:最大信令速率将非常低(最大57600bps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管给定器件的电气和开关特性会随电源电压的变化而变化、但该器件可在整个3V 至5.5V 范围内保持正常运行。  例如、更高的电源电压会导致更高的差分输出电平(对应于给定负载的更高输出电流、从而导致更高的电源电流消耗)、并可能影响传播延迟。  通过研究数据表典型特性部分的图1至9、您可以对变化有一定的了解。  只要应用能够耐受此变化(保持在数据表中为每个参数指定的最小最大限值内)、就可以在稳压不良的电源下运行。

    最大