This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:最好的0x29控制配置寄存器(可能是0x28 1个和#39个)设置是什么、才能作为 SNK 开始处理不同的器件?

Guru**** 2594410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910713/tps65982-what-is-the-best-0x29-control-configuration-register-and-maybe-0x28-one-s-settings-to-be-able-starting-as-snk-to-deal-with-different-devices

器件型号:TPS65982

大家好、

Thaks 寻求您的支持。

我的开发板始终以 SNK 的形式开始、由充电器和例如双电源角色 MacBook 供电。 只有满足某些条件、电路板才能成为 SRC 供电、例如 MacBook。

我现在无法测试下一个案例、但我想我会遇到一些问题。 因此、在这种情况下:除了列出的器件之外、我希望电路板能够处理、例如 Type-C 传统闪存驱动器或 PD SRC 的双角色器件。

我想最后两种器件完全不会协商。

那么、如何正确检测它们以进一步切换电源角色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的设置为:

    0x28:

    0x29:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以尝试"在 CC 上切换 R_p/R_d (不是 try.src)、支持数据/电源角色交换"?  

    Tnx

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会尝试。

    我还应该启用 ProcessSwapToSource 吗? (ProcessSwapToSink InitialSwapToSink 已启用、并且在每个 SWSr 之前、我的软件已禁用 InitialSwapToSink)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您之前的设置"Present Rd on CC"会将控制器配置为仅作为灌电流。 这就是传统设备无法正常工作的原因。  

    如  需了解更多详细信息、我建议您访问 www.ti.com/.../slva843a.pdf  

    如果我回答了您的问题、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    谢谢

    普拉吉斯