This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:如何使用外部电阻器选择10位模式

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913Q-Q1, DS90UB914Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911306/ds90ub913q-q1-how-to-select-10-bit-mode-with-external-resistor

器件型号:DS90UB913Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB914Q-Q1

你(们)好

您能否告诉我们如何为 DS90UB913Q-Q1选择具有外部电阻器的10位模式?

他们是否需要为此更改某些寄存器?

您还能告诉我们如何使用外部电阻器为 DS90UB914Q-Q1选择10位模式吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noriyuki,

    10/12位选择在解串器侧通过914Q MODE 引脚完成。 请参阅数据表 第10.4.4节

    加电后、模式选择会通过反向通道自动传输到913Q

    此致、

    Casey