This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:以太网扩展器单工模式

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/904168/dp83849i-ethernet-extender-simplex-mode

器件型号:DP83849I

你好!

 是否可以 将 DP83849I 设置为在单工模式下用作以太网扩展器? 如果是、如何操作?

我设法将其设置为双工模式下的标准4线以太网扩展器、但在单工模式下设置不成功。 我在两个端口上都使用了 AN_EN、AN1和 AN0跳线、但运气不好。

谢谢。

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我们有一份应用手册、其中介绍了 DP83849的各种灵活端口选项: https://www.ti.com/lit/an/snla086b/snla086b.pdf?&ts=1589229591170

    在表6中、您可以找到扩展器模式捆绑的配置。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我看到您已在另一个主题中发布了一个编辑:  

    为了保持连续性、我将在这里回复。 如果您仅使用单线对电缆(两根电线)连接所有端点、则只能在一个方向实现通信、即扩展器的一个端口将仅接收、另一个端口将仅发送。 这是一个独特的用例、因为以太网 PHY 如果不接收来自链路伙伴的空闲脉冲、则不会建立链路。 因此、当在仅发送端口上使用单线对电缆时、接收引脚将不会接收到任何空闲状态、并且不会建立链路。 DP83849I 可以强制建立100Mbps 链路、但请验证您使用的端点链路伙伴也可以支持此类模式。

    为此、您需要根据上一次答复中链接的应用手册、设置 PHY 以在强制100Mbps 扩展器模式下工作。 在此模式下、自动协商将被禁用、器件将仅以100Mbps 的速度进行链路。

    接下来、您需要通过器件引脚2和60上的搭接禁用自动 MDIX。 这将使 PHY 进入强制 MDI 模式。

    接下来、您可以通过写入寄存器0x16bit[5]来使用强制100Mbps 链接正常。

    最后、您需要以这样的方式构建电缆、使电缆一侧的发送器连接到另一侧的接收器。 由于自动 MDIX 功能被关闭、PHY 将不会自动发生这种情况。

    请注意、这不是电缆扩展器模式的常见用例、也未经验证。 请在您的设置中测试此项、以确保它符合您的要求。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们设法将芯片设置为在单工模式下工作、但速度仅为10Mbps、强制、不可协商。 它可以在全双工和半双工模式下工作。 无需写入寄存器。

    我们可以使用该速度。

    谢谢你。

    Kris