This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:USB 电源直通:快速角色交换

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909375/tps65988-usb-power-passthrough-fast-role-swap

器件型号:TPS65988

您好!

我们正在设计具有双端口 Type C USB 的系统。 USB PD 充电器计划连接到端口1、而电池供电设备将连接到端口2。

以下是用例:1. 当器件连接到端口1且端口中未连接充电器时

电源从 VBUS2传输到 PPHV2 (充当接收器)、然后传输到降压转换器为系统加电。

将充电器连接到端口1后、应将端口1配置为接收端口、并请求将端口2角色交换作为源端口、并且电源从 VBUS1传输至>PPHV1 -> PPHV2 -> VBUS 2。 此外、它在 PPHV1之后分支为系统供电。

此外、当充电器从端口1断开连接时、应提出角色交换请求、以将端口2再次配置为灌电流、并从电池供电设备汲取功率。

在这里、两个端口电压都为5V。 是否可以在不中断系统电源的情况下实现角色交换(FRS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我建议遵循 TPS65988EVM 中的电源架构大纲。 您可以让内部电源路径为系统提供灌电流、但您应该使用端口2的外部电源路径、该端口连接到 EVM 具有的专用电源。 这是确保 FRS 成功的最佳方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们没有将外部专用电源连接到我们的设计的配置。

    总之、连接到端口2的器件能够提供电源。

    应用手册 SLVAE20讨论了类似的实现方式。 我们的板将取代应用手册中讨论的软件狗。

    因此、当在端口1处断开充电器时、我们希望发生 FRS、并且端口2开始拉电流。 是的、这将导致一些死区时间。 使用大容量电容器中存储的电荷、是否可以在这段时间内保持电路板运行?

    当连接充电器时、我们同样需要在端口2进行角色交换。

    请帮助我们确定所有这些是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    如果您的系统将是软件狗、则在 SLVAE20应用手册中列出的测试期间、主机系统(而不是您的系统)有责任成为新的源。 您的器件将是初始电源、但断电后、您的器件将连接到的主机系统将成为新电源。