嗨、大家好。
PowerDelivery 充电器已连接到开发板的 Type-C 端口。
0x3F 具有字段值:
[0]:PowerConnection:1B (按预期)
[1]:SourceSink:1B (如预期)
[3:2] Type-C 电流:01b (1.5A 电流-错误?)
为什么传统参数显示电力输送器件是否已插入?
P.S. 在协商 PD 后、我经常读取0x3F 所有零。
如何处理此问题?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、大家好。
PowerDelivery 充电器已连接到开发板的 Type-C 端口。
0x3F 具有字段值:
[0]:PowerConnection:1B (按预期)
[1]:SourceSink:1B (如预期)
[3:2] Type-C 电流:01b (1.5A 电流-错误?)
为什么传统参数显示电力输送器件是否已插入?
P.S. 在协商 PD 后、我经常读取0x3F 所有零。
如何处理此问题?
谢谢你。
您好、Yevhen、
这是一个好问题。 我假设您使用 I2C 在系统上使用某种类型的嵌入式控制器读取寄存器0x3F。 此嵌入式控制器知道何时读取 PD 控制器的最佳方法是基于 I2C_IRQ 事件。
寄存器0x14到0x19是中断寄存器、每当发生特定事件时、它们都会将 IRQ 线路触发为低电平。 这是启用 IRQ 功能的典型流程。 我将使用寄存器0x3F 并确定连接的器件类型作为我的示例。
希望这有助于回答您的问题
感谢您的回答。
IRQ 线路将在下一个电路板修订版本中跟踪。
但主要问题仍然是“PlugInsertOrRemoval ”事件是否完全涵盖注册准备情况?
因为我检测到0x3F[1]有时是0b00000000、 0b00000111或 0b00001111。 使用的 PD 充电器可以接受最后一个值。
当0x3F[1]具有第二个(不可接受)值时、IRQ 事件会触发、这种情况可能会发生吗?
没有涵盖每个特定寄存器的事件。 您必须使用可能与寄存器相关的 IRQ 事件来指示要读取的寄存器。
“PlugInsertOrRemoval” 用于插入和删除。 因此、IRQ 线路将在设备已连接或移除时触发。 因此、如果在这个中断事件触发后寄存器0x3F 读取0、这表示器件已被移除。
此外、我不确定您的含义是什么、不可接受的价值。 寄存器0x3F 指示正在连接的器件类型。 它是传统的 Type-C 器件或 PD 器件。 它用作拉电流或灌电流。 对于传统的 Type-C 器件、PD 控制器确定施加到 CC 引脚上的上拉电阻器(Rp)的值、以确定该器件的电流能力。 如果连接的器件通告1.5A Rp、则1.5A 电源是可接受的值