This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:将 HSCL 类型的时钟用于 XIO2001

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909275/xio2001-using-hscl-type-of-clock-for-xio2001

器件型号:XIO2001

您好!

我想知道 XIO2001支持的 PCIe 时钟输入类型要求是什么(LVDS、HSCL 等)。 除此之外、它的 PCIe 传输数据类型及其 PCIe 接收数据类型要求如何?

我计划使用 PCIe 开关来驱动 XIO2001& PCIe 开关时钟输出是 HSCL 类型。 因此、我想知道时钟类型是否适用于我的应用。 谢谢。

 此致、

L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    XIO2001数据表第6.8节指定了 PCIe 时钟输入要求。  具有 HCSL (高速电流转向逻辑)输出的时钟源将满足要求。

    此致、

    Davor