This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD31:SN65HVD31配置为可进行双工2线通信

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/909297/sn65hvd31-sn65hvd31-config-to-haft-duplex-2-wires-communication

器件型号:SN65HVD31

您好、TI 专家  

我们采用 SN65HVD31的全双工 RS485进行设计
但现在、我们的应用需要与2条线缆进行通信、这些线缆具有 ftduplex 外部从设备  

请帮助您共享 SN65HVD31的4引脚输出配置、以便与外部从器件的2引脚连接

在这种设置下、当主机发送任何数据并一直回送至主机时、现在就会出现这种问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、不能将 SN65HVD31用作半双工收发器。  原因是无法禁用驱动器电路-它将始终向总线发送电压、这将防止任何其他节点使用总线发送数据。  (在半双工网络中,确保在给定时间只有一个驱动程序处于活动状态非常重要。)

    如果通信只需要在一个方向上发生(即从主机到器件)、则例外。  在这种情况下、您可以将 A 和 B 保持断开状态、或将 R 保持断开状态、以防止回波功能。  (或者、在许多情况下、这可以通过固件忽略。)

    如果您使用的是具有"DE"和"/RE"使能控制的全双工收发器、则可以通过将"Y"连接到"A"、将"Z"连接到"B"以半双工方式运行。

    最大